This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW30SH84EVM:将tsw30sh84evm与tsw1400evm一起使用,未获得所需的输出

Guru**** 2597155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662139/tsw30sh84evm-using-tsw30sh84evm-with-tsw1400evm-not-getting-desired-output

部件号:TSW30SH84EVM
主题中讨论的其他部件: TSW1400EVM

我使用 的是tsw30sh84evm tsw1400evm。  

下面是PLL设置。

数字设置

输出  

•低频设置为1.47GHz
•我们得到的峰值变化频率为60Hz,频率为1.53Hz
我在HSDC pro中插入了“WCDMA_TM1_Czw30MHz_Fdata737.28MHz_1000”文件。  

我没有获得用户文件中指定的所需输出。 此外,输出中还会出现许多谐波。 请您说明我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "PLL Lock"为绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NCO设置为60 MHz,您将从LO获得60 MHz偏移的信号,因此看起来像预期的那样。 当您使用WCDMA文件时,信号将额外偏移30 MHz,因为这就是模式的创建方式。 我注意到格式设置是偏移二进制,但我认为模式是在2的补码中创建的。 你可以尝试改变这种情况。 您可能还需要将SIF同步切换为"快速启动"数据模式。

    --RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格式是"2's补码",但我们得到的结果是相同的。

    这是预期输出。 我们没有得到这种信息。 请查看。  
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已确认您未获得正确的输出。 让我们后退一步。

    只需启用"恒定输出",您能否获得正确的输出? 这将验证DAC设备是否设置正确以及调制器是否按预期工作。 您可以发送一个屏幕截图,让频谱分析仪以1.47 GHz为中心,跨度为200 MHz和400 MHz。 您应该会看到60 MHz偏移时的CW提示音,一些LO白通和抑制的低边带。 还将进行一些第二次和第三次BB谐波。

    如果工作正常,则尝试通过HSDC Pro发送提示音。 在“说5 MHz偏移”时发出简单的提示音就足够了。 关闭“恒定输入”,通过查看音频偏移5 MHz来验证模式是否正常。

    如果这种方法有效,则可以注入WCDMA模式。 WCDMA信号与LO的偏移为90 MHz。 您可以放大它并根据用户指南测量ACPR,以验证您获得的功率和线性是否正确。

    如果您无法获得任何工作内容,请从GUI发送配置文件的副本(即 Save Regs),我们可以尝试在此处推断情况。

    --RJH