请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TSW30SH84EVM 主题中讨论的其他部件: TSW1400EVM
我使用 的是tsw30sh84evm 和tsw1400evm。
下面是PLL设置。
数字设置
输出
•低频设置为1.47GHz
•我们得到的峰值变化频率为60Hz,频率为1.53Hz
我在HSDC pro中插入了“WCDMA_TM1_Czw30MHz_Fdata737.28MHz_1000”文件。
我没有获得用户文件中指定的所需输出。 此外,输出中还会出现许多谐波。 请您说明我做错了什么?
我没有获得用户文件中指定的所需输出。 此外,输出中还会出现许多谐波。 请您说明我做错了什么?