This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.2066万:宽温度范围选项

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662445/lmp92066-wide-temperature-range-option

部件号:LMP9.2066万

尊敬的论坛成员。

请就以下问题发表意见。

是否有可能发布在-55°C至+125°C温度范围内工作至完整规格的LMP9.2066万版本。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    我已通过e2e向您发送连接请求,以便我可以从您的脱机获取更多有关此应用程序的信息。 请接受,以便我们可以调查此机会。

    谢谢!
    保罗