请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMP9.2066万 尊敬的论坛成员。
请就以下问题发表意见。
是否有可能发布在-55°C至+125°C温度范围内工作至完整规格的LMP9.2066万版本。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的论坛成员。
请就以下问题发表意见。
是否有可能发布在-55°C至+125°C温度范围内工作至完整规格的LMP9.2066万版本。
谢谢你