请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA970EVM 大家好,
客户使用PGA970EVM。 电源为24V。 AVDD为3.3V,DVDD为2V。
但P1引脚和P2引脚输出一个直流2V电压。 客户需要两个针脚来输出正弦波。
他希望了解如何实现这一目标。
我在PGA970EVM GUI用户指南 的第33页上找到了如何输出正弦波的说明。
问题1. 因此,我想验证客户是否可以按照 PGA970EVM GUI用户指南第33页上的说明进行操作,
然后P1引脚和P2引脚可以输出正弦波。
问题2. PGA970EVM GUI用户指南未在我们的网站上发布,我可以将其发送给客户吗?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)