This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970EVM:PGA970EVM的P1引脚和P2引脚输出问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661400/pga970evm-p1-pin-and-p2-pin-output-issue-for-pga970evm

部件号:PGA970EVM

大家好,

客户使用PGA970EVM。 电源为24V。 AVDD为3.3V,DVDD为2V。  

但P1引脚和P2引脚输出一个直流2V电压。 客户需要两个针脚来输出正弦波。

他希望了解如何实现这一目标。  

我在PGA970EVM GUI用户指南 的第33页上找到了如何输出正弦波的说明。  

问题1. 因此,我想验证客户是否可以按照  PGA970EVM GUI用户指南第33页上的说明进行操作,

 然后P1引脚和P2引脚可以输出正弦波。  

问题2.  PGA970EVM GUI用户指南未在我们的网站上发布,我可以将其发送给客户吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    如果您拥有的GUI用户指南是以下内容,则此过程是正确的:  

    该软件已在Web上供客户下载。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    是的,它是相同的GUI用户指南。