工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有一个测量重量的蒸气板。每次没有施加负载时,我从ads1232获得24位值,但前12位相同,但接下来的12位每次都完全改变了为什么?(我只提供时钟和探测数据 通过DSO输出)
如果在ads1232的输入端没有测压元件,那么输出将是什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Albin,您好!
请查看我在以下帖子中的回答:
基本上,您看到的是噪音。 查看噪音表了解特定的工作条件,您会发现任何输入都不能达到稳定值。 您需要考虑转换器的峰间噪声,因为它与无噪音分辨率有关。
至于您的具体问题,与我在链接中的回答不同,如果您拆下称重传感器并允许输入浮动,那么此浮动值可以是任何电压,并且可以浮动到任何值。 如果要查看设计的响应,必须确保输入处于正确的共模和短路。 实现此目的的最佳方法是构建一 个从 模拟电源到接地的等值电阻分压器(10k电阻器工作)。 在电阻器的接头处,将AINP和AINN输入连接到此点。 现在,您应该可以在ADS1232的数据表中看到无噪音分辨率。
此致,
Bob B
Albin,您好!
了解您正在使用的模拟电压和增益选择以及数据速率(速度)将很有帮助。 确实没有足够的数据可供确定,但似乎您的数据为16位稳定或16位无噪音。 ADS1232表中的无噪声数据使用1024个采样进行计算。 ADS1232数据表第5页上的表1至表4显示了短接输入案例的典型结果。 从我所看到的数字来看,你们的数字远远低于这些数字。 这可能是由于供电噪音大,布局差(数字信号跨越或接近模拟输入),接地不良, 电源旁路不足等原因造成的。 在连接称重组件之前,您确实需要先获得转换结果,以匹配噪声表中显示的条件。 此结果将成为您的基准,或设备能够达到的最佳效果。
如果您确实处于16位无噪音状态,并连接测压元件,它降至12,那么您会听到大量外部噪音,而这些噪音 现在会增加到转换噪音中。 因此,我的最佳建议是一次处理一件事,找到您的噪音源,并从短接输入外壳开始消除噪音源。
此致,
Bob B