This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ads1232:ads1232 24位输出中的位错误

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661110/ccs-ads1232-bit-error-in-ads1232-24bit-output

部件号:ADS1232

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一个测量重量的蒸气板。每次没有施加负载时,我从ads1232获得24位值,但前12位相同,但接下来的12位每次都完全改变了为什么?(我只提供时钟和探测数据 通过DSO输出)

如果在ads1232的输入端没有测压元件,那么输出将是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin,您好!

    请查看我在以下帖子中的回答:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/66.0399万/2429128#2429128</s>242.9128万 242.9128万

    基本上,您看到的是噪音。  查看噪音表了解特定的工作条件,您会发现任何输入都不能达到稳定值。  您需要考虑转换器的峰间噪声,因为它与无噪音分辨率有关。

    至于您的具体问题,与我在链接中的回答不同,如果您拆下称重传感器并允许输入浮动,那么此浮动值可以是任何电压,并且可以浮动到任何值。  如果要查看设计的响应,必须确保输入处于正确的共模和短路。  实现此目的的最佳方法是构建一 个从  模拟电源到接地的等值电阻分压器(10k电阻器工作)。  在电阻器的接头处,将AINP和AINN输入连接到此点。  现在,您应该可以在ADS1232的数据表中看到无噪音分辨率。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    感谢您的大力支持和宝贵信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里发布ads1232 SCLK的探测数据和来自 分压器的数据(等值 电阻分压器(10k电阻器))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin,您好!

    了解您正在使用的模拟电压和增益选择以及数据速率(速度)将很有帮助。  确实没有足够的数据可供确定,但似乎您的数据为16位稳定或16位无噪音。  ADS1232表中的无噪声数据使用1024个采样进行计算。   ADS1232数据表第5页上的表1至表4显示了短接输入案例的典型结果。  从我所看到的数字来看,你们的数字远远低于这些数字。  这可能是由于供电噪音大,布局差(数字信号跨越或接近模拟输入),接地不良, 电源旁路不足等原因造成的。  在连接称重组件之前,您确实需要先获得转换结果,以匹配噪声表中显示的条件。 此结果将成为您的基准,或设备能够达到的最佳效果。

    如果您确实处于16位无噪音状态,并连接测压元件,它降至12,那么您会听到大量外部噪音,而这些噪音 现在会增加到转换噪音中。  因此,我的最佳建议是一次处理一件事,找到您的噪音源,并从短接输入外壳开始消除噪音源。

    此致,

    Bob B