请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1220 主题中讨论的其他部件: ADS124S06, ADS1262
大家好,我有一个项目是使用4个ADS1220运行的,每个ADS1220都可以读取一个负载单元。
选择它是因为24位,内部PGA和SPI接口。
我正在寻找一些帮助来升级此项目。
我的主要目标是将采样率从目前的2000 sps提高到至少4000 sps。
如果我可以降低电路板中的ADC数量(单个ADC读数为2个或全部4个负载单元),这是理想的,但并非必需的。
是否有其他推荐的零件号?
谢谢,Mauricio