This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:性能更高的更换部件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S06, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661425/ads1220-higher-performance-replacement-part

部件号:ADS1220
主题中讨论的其他部件: ADS124S06ADS1262

大家好,我有一个项目是使用4个ADS1220运行的,每个ADS1220都可以读取一个负载单元。

选择它是因为24位,内部PGA和SPI接口。

我正在寻找一些帮助来升级此项目。

我的主要目标是将采样率从目前的2000 sps提高到至少4000 sps。

如果我可以降低电路板中的ADC数量(单个ADC读数为2个或全部4个负载单元),这是理想的,但并非必需的。

是否有其他推荐的零件号?

谢谢,Mauricio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mauricio,

    您可以看看ADS124S06,它具有两个外部参考输入,允许进行2个比率式称重传感器测量。 最大数据速率为4ksps。

    此致,
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了这一个,但由于我需要读取所有传感器,如果我在同一芯片中连接2个传感器,采样速率将是4000sps的一半。为我提供了与ADS1220相同的性能。 我弄错了吗?

    谢谢,Mauricio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mauricio,

    不清楚您是否需要以4ksps读取所有传感器的吞吐量。 了解ADS1262。

    此致,
    Bob B