线程中讨论的其他部件:ADS52J90EVM, ADS52J90
您好,
我们正在测试ADS52J90EVM,并使用TSW1265EVM捕获输出数据。
但每次尝试时,我们都会收到一个错误:
将DDR读入文件
Time_Out错误
我已检查D4是否不闪烁(熄灭)
D3未关闭(打开)
输入 CLK ADS52J90EVM ,J75(LMK _CLKIN1)为 40/60MHz。
请检查此问题吗?
此致,
Bhaaeddin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们正在测试ADS52J90EVM,并使用TSW1265EVM捕获输出数据。
但每次尝试时,我们都会收到一个错误:
将DDR读入文件
Time_Out错误
我已检查D4是否不闪烁(熄灭)
D3未关闭(打开)
输入 CLK ADS52J90EVM ,J75(LMK _CLKIN1)为 40/60MHz。
请检查此问题吗?
此致,
Bhaaeddin
您好,Bhaeddin:
由于 以下原因,ADS52J90EVM将无法与TSW1265 EVM配合使用:
1. TSW1265不是一种数据采集解决方案 ,因为它没有任何FPGA,实际上它本身使用TSW1400作为模式采集和生成卡,用于快速评估
2.固件与TSW1265不兼容
ADS52J90EVM需要TSW1400用于LVDS数据采集,而TSW14J56用于JESD数据采集。
谢谢,此致,
Abhishek
您好,Bhaeddin:
有时,电源电流限制会导致此类问题,您是否可以为EVM和TSW卡提供2个独立的电源,将电流限制设置为最大值(假设两者均为3A)并检查其是否工作。
接下来,在接通电源并连接时钟源并设置LMK后,您能否探查 您是否正在TP8和 TP 10上获得所需的时钟。 它们是ADC_CLKP和ADC_CLKM。 另外,通过探测TP4和TP5检查FPGA时钟是否生成。
如果以上不起作用
您是否可以检查以下内容:
1. 确保跳线设置使AFE使用40 MHz晶体时钟。
2.断开TSW卡的对接。 将电源连接到AFE板,然后按下EVM上的硬件复位按钮。
3. 在可用的测试点上探测设备FCLK
4.该设备将处于12x序列化模式,并且将处于LVDS模式。 探测时应观察40 MHz正方形。
如果此简单测试失败,我们可以确认主板存在问题。
谢谢,此致,
Abhishek
您好,Abhishek,
它可以工作,但您是否知道如何在GUI中查找捕获信号的频率,
1-i将x轴转换为时间并计算频率,但不正确(它与我在SMA-CH1上应用的频率不同)。
2-What is the minimum frequency for the input analog (Ch1-Ch32)?(输入模拟(Ch1-Ch32)的最小频率是多少?) 低于10kHz时,捕获的信号被破坏!!
此致,
Bhaaeddin
您好,Abhishek,
我询问的是信号频率(模拟输入SMA Ch1)。
我正在使用:
32通道模式14位(ADS52J90_32CH_SINE_4L_16x_14b_CnCLKDIV1_FSDIV4_SYSREFDIV32_20x),
250MHz应用LMK_CLKIN (J75)。
1输入至通道1的模拟信号:频率 35kHz,Amp 240mVpp,偏移0
信号的振幅不正确,最小 模拟输入频率是否有任何限制
通道1的2输入模拟信号:频率3MHz,Amp 240mVpp,偏移0
我们注意到,采样频率仅为30MSPS左右。您知道如何实现具有32路输入的高采样率(65MSPS )吗?
您好,Bhaeddin:
感谢您分享波形。 我理解您的顾虑。
关于您的查询:
1输入至通道1的模拟信号:频率 35kHz,Amp 240mVpp,偏移0
信号的振幅不正确,最小 模拟输入频率是否有任何限制
TI:输入频率没有下限,规格表中的频率范围为0-70 MHz。
关于振幅,您是否可以检查板中的输入端接,默认情况下应为50欧姆差。 您可以验证是否已安装。 此外,检查其他频道是否也有类似的观察。
我注意到您的正弦波形有很多小故障,我不明白为什么会出现,您能否检查它是否来自源本身? 您可以探测输入波形,而无需将其连接到SMA通道。 接下来,您可以在设备输入处的某个测试点(以适用为准)对其进行比较。
或者,它可能来自数字HPF,如果您使用数字高通滤波器,您能否检查您的设置?
通道1的2输入模拟信号:频率3MHz,Amp 240mVpp,偏移0
我们注意到,采样频率仅为30MSPS左右。您知道如何实现具有32路输入的高采样率(65MSPS )吗?
TI:从您使用的设置来看,我认为您使用的是80x模式,并且是250 MHz LMK clk,因此您的ADC转换速率将为62.5MHz。
对于32通道模式,您的采样速度将为0.5 x 62.5 MHz,即31.25 MHz。如下面的数据表中所示,以黄色突出显示。
这是因为ADC的体系结构,有16个ADC是交叉存取的,以32个通道作为输入。 因此,每个ADC将以65MSPS的速率采样2个通道,因此对于1个ADC通道,采样频率将减少一半。
因此,使用ADS52J90器件无法在32通道中实现65MSPS。
谢谢,此致,
Abhishek