This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:最小参考电压

Guru**** 2570615 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586006/dac8571-minimum-reference-voltage

部件号:DAC8571

您好,

 在DAC8571的数据表中,它提到参考输入电压范围为0- Vdd。  

如果我们将Vdd参考电压设置为3.3V,我们是否可以将参考输入电压设置为低至0.5V,以便每个具有16位DAC分辨率的步进大小将产生7.62uV的分辨率。 我需要这种分辨率来通过MOSFET控制电流,MOSFET的漏电流范围非常小。  

如果这不是正确的部件,我是否可以使用其他部件获得此解决方案?

此致,

Mithun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mithun,

    感谢您的查询。 尽管参考范围指定为0至VDD,但在整个范围内性能不会得到保证。 这主要是功能规范。 当然,在参考电压为0.5V时,您不会获得16位性能。

    为了推荐零件,我需要您项目的更多详细信息。 如果您不愿意在论坛上分享这些信息,我们可以通过邮件交换信息。 如果您对此满意,我可以向您发送朋友请求,我们可以继续处理。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Uttam:

    感谢您的反馈。 如果你能给我推荐合适的零件/设计,那就更好了。 请告诉我您需要哪些应用程序详细信息来建议正确的部件。 我已经发送了朋友请求。 请接受。

    此致,
    Mithun