Other Parts Discussed in Thread: DAC8571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC8571 您好,
在DAC8571的数据表中,它提到参考输入电压范围为0- Vdd。
如果我们将Vdd参考电压设置为3.3V,我们是否可以将参考输入电压设置为低至0.5V,以便每个具有16位DAC分辨率的步进大小将产生7.62uV的分辨率。 我需要这种分辨率来通过MOSFET控制电流,MOSFET的漏电流范围非常小。
如果这不是正确的部件,我是否可以使用其他部件获得此解决方案?
此致,
Mithun