Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54, ADS58J89
主题中讨论的其他部件: ADS58J89
尊敬的TI
我尝试配置ADS54J54的寄存器,但发现 寄存器引入存在一些问题。
1.page 39.注册地址3 D10,D8,D9。CLK相位选择CD:CLK相位选择CD的描述没有说明 如何设置D8~D10对应2相/4相/8相。
2.第47页注册地址29测试模式:哪个位对应于测试模式? D3或D4。 我发现两个表的描述是不同的。
此致
志鹏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54, ADS58J89
尊敬的TI
我尝试配置ADS54J54的寄存器,但发现 寄存器引入存在一些问题。
1.page 39.注册地址3 D10,D8,D9。CLK相位选择CD:CLK相位选择CD的描述没有说明 如何设置D8~D10对应2相/4相/8相。
2.第47页注册地址29测试模式:哪个位对应于测试模式? D3或D4。 我发现两个表的描述是不同的。
此致
志鹏
您好,
修订后的数据表中没有关于最大采样率或通道速率等内容的更改。 这些改动是编辑性质的。 有一个密切相关的器件(ADS58J89),它具有一些额外的功能,例如触发输入在触发时输出全分辨率数据,以及在其他时间输出低分辨率数据- ADS54J54的第一个数据表仍在寄存器图和中提及这些内容 方框图。 这些提及与ADS54J54无关,如果留在此处将会引起混淆,因此将其编辑掉。
此致,
Richard P.