This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:有关ADS54J54&#39的问题;寄存器配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54, ADS58J89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593609/ads54j54-questions-about-ads54j54-register-configuration

部件号:ADS54J54
主题中讨论的其他部件: ADS58J89

尊敬的TI

    我尝试配置ADS54J54的寄存器,但发现 寄存器引入存在一些问题。

    1.page 39.注册地址3 D10,D8,D9。CLK相位选择CD:CLK相位选择CD的描述没有说明 如何设置D8~D10对应2相/4相/8相。

    2.第47页注册地址29测试模式:哪个位对应于测试模式? D3或D4。 我发现两个表的描述是不同的。

此致

志鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于测试模式位,位位置D3正确,如图90所示。   表27不正确,应予以修正。  感谢您指出这一点。

    对于地址3中的时钟相位选择,我必须咨询设计团队以获取更多详细信息。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard P

    谢谢! 我还有另一个问题。 ADS54J54是差动输入ADC。 模拟输入是否可以作为单端模式连接。 只需将INAM连接到接地,INAP就会连接到信号。

    此致

    LV Zhipeng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    否,模拟输入不支持单端输入。   输入信号必须完全平衡差分,该差分与所需的共模电压对称。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    谢谢! 对于寄存器地址3,时钟相位选择。 有关详细信息,请咨询设计团队,谢谢。

    志鹏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经与我 的设计团队核实过,我 无法再访问这些相位选择位的文档。   内部设计文档将任务留给设计师,而设计师不再为我服务。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 还有一个关于ADS54J54数据表的问题。 我发现数据表的第一个版本于2014年12月发布。 本数据表于2015年1月修订。 但没有关于修订细节的说明。 这两个版本之间是否存在一些差异,例如采样率或车道速率等?

    此致
    志鹏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    修订后的数据表中没有关于最大采样率或通道速率等内容的更改。  这些改动是编辑性质的。   有一个密切相关的器件(ADS58J89),它具有一些额外的功能,例如触发输入在触发时输出全分辨率数据,以及在其他时间输出低分辨率数据- ADS54J54的第一个数据表仍在寄存器图和中提及这些内容 方框图。  这些提及与ADS54J54无关,如果留在此处将会引起混淆,因此将其编辑掉。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard P

    感谢您的帮助!

    志鹏