主题中讨论的其他部件: DAC38RF89, DAC38RF82
我们希望使用DAC38RF83部件生成100MHz到1.2GHz的宽带信号。 稍后,我们还需要它来生成从1.2 到2.4 的信号,最后从2.4 到3.6GHz的信号。 在本应用中,我们具有宽带宽I和Q信号。
在该设备中,我们正在考虑通过8条JESD204线路以1500Msps的速度将每个I和Q信号传输到该设备。 这应要求链路速度1.25 x 16 x 1500 *(2 / 8)= 7500Mbps,低于所需的线速。 然后使用6x插值滤波器将信号重新采样至9000Msps。
然而,在数据表(表10)中,它表明这可能是不可能的,因为在采用8.2121万模式和6x插值的表的第一行,最大DAC采样率为7500MHz。 虽然这似乎适用于4.2111万 (表中的下限),但对于8.2121万似乎不适用。 请说明可能采取的措施。
最后,您还可以指明是否可以发送12位数据而不是16位数据,如果可以,则指明此模式的JED204帧详细信息。 我正在尝试使用6600MHz LVDS链路来实现此功能,因此将16位降低到12位可以将总线速度从7500Mbps降低到5625Mbps。
此致,
Bryan Reeves博士