This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:由于数据总线速度,这种9Gsps DAC带宽限制是什么

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83, DAC38RF89, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599319/dac38rf83-what-is-this-9gsps-dac-bandwidth-limit-due-to-data-bus-speed

部件号:DAC38RF83
主题中讨论的其他部件: DAC38RF89DAC38RF82

我们希望使用DAC38RF83部件生成100MHz到1.2GHz的宽带信号。  稍后,我们还需要它来生成从1.2 到2.4 的信号,最后从2.4 到3.6GHz的信号。  在本应用中,我们具有宽带宽I和Q信号。

在该设备中,我们正在考虑通过8条JESD204线路以1500Msps的速度将每个I和Q信号传输到该设备。  这应要求链路速度1.25 x 16 x 1500 *(2 / 8)= 7500Mbps,低于所需的线速。  然后使用6x插值滤波器将信号重新采样至9000Msps。

然而,在数据表(表10)中,它表明这可能是不可能的,因为在采用8.2121万模式和6x插值的表的第一行,最大DAC采样率为7500MHz。  虽然这似乎适用于4.2111万 (表中的下限),但对于8.2121万似乎不适用。  请说明可能采取的措施。

最后,您还可以指明是否可以发送12位数据而不是16位数据,如果可以,则指明此模式的JED204帧详细信息。  我正在尝试使用6600MHz LVDS链路来实现此功能,因此将16位降低到12位可以将总线速度从7500Mbps降低到5625Mbps。

此致,

Bryan Reeves博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reeves博士,

    DAC38RF83的最大输入数据速率为1.25Gsps,因此您将无法以1500Msps的速度发送数据。 如果切换到DAC38RF82或DAC38RF89,则可以使用此数据速率。 这就是您在表9中看到数字的原因。 我将研究您的12位数据速率问题。

    LVDS的额定功率最高约为1.5GHz 您计划如何发送6600MHz LVDS数据?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的回复。

    我们将使用kintex-7芯片的多千兆位收发器将其连接到DAC。 速度较慢的等级可达6.6Gbps,而速度较快的等级可达10Gbps以上。

    因此在8.2121万模式中,最大总线数据速度为6.25 Gbps,因为一个帧中有两个样本。 所以我想得到1.2GHz带宽的唯一方法是在8.4111万模式下使用83芯片,然后使用x12滤波器形成从100MHz到700Mhz,然后从700MHz到1300MHz的两个频段,然后将结果相加。 但这并不理想。

    最后,82芯片何时可能会被淘汰? 我需要在大约一个月内完成这些设计。

    谢谢!

    Bryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我们最终使用了DAC38RF82芯片,它允许更高的带宽。  我们仍在使用一个接口芯片(Xilinx kintex-7),它的串行速率仅为6600MHz,所以我想知道,您是否有任何详细信息,了解您是否可以使用12位数据流,以及I,Q数据和x6插值, 而不是需要转到16位流。  目前,我们的备份将以16位运行,但使用8.2121万模式时数据速率较慢(7920Msps)。  最好能在不同的12位模式下达到9000Msps。  如果可能,您能否向我发送一些详细信息?

    此致,

    Bryan Reeves  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan,

    根据数据表的表9,使用12位模式时,使用实际输入数据时只能插1 x或2 x,使用 I/Q输入数据时只能插24 x。 不能选择6x。 您的限制因素是什么,DACCLK率,SerDes率,通道数或输入数据率? 在尝试确定操作模式时,所有这些都将发挥作用。 如果使用12位单DAC,24x int,LMF =243和375MHz的输入数据速率,则可以获得9000Msps DACCLK。 这对您是否有效?

    此致,

    Jim