主题中讨论的其他部件:ADC32RF45, ADC12DJ3200
您好,
1. 我第一次 设计 ZIF接收器,是否应该使用IQ混合器或IQ解调器来简化设计?
2.最新的ADC32RF45是双通道ADC,最大采样速率为3Gsps,因此在IQ模式下,最大瞬时BW = 3GHz。我需要即时BW 2.4GHz,这意味着我需要一个基 带带宽>1.2GHz的IQ解调器。对吗? 我设计中的任何IQ解调器芯片(TI解调器芯片的maxim BB BW=15MHz)?
任何回复都会对我有帮助,提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
1. 我第一次 设计 ZIF接收器,是否应该使用IQ混合器或IQ解调器来简化设计?
2.最新的ADC32RF45是双通道ADC,最大采样速率为3Gsps,因此在IQ模式下,最大瞬时BW = 3GHz。我需要即时BW 2.4GHz,这意味着我需要一个基 带带宽>1.2GHz的IQ解调器。对吗? 我设计中的任何IQ解调器芯片(TI解调器芯片的maxim BB BW=15MHz)?
任何回复都会对我有帮助,提前感谢
您好,
您说您需要2.4GHz的瞬时带宽, 我认为这意味着从-1.2GHz到+1.2GHz的复杂频谱,如果您在ADC前面有一个复杂的解调器。 如果有一种合适的设备可以使用这种带宽来进行复杂的解调,这将是一种方法。 然后,在旁路模式下ADC32RF45的两个通道将适合具有此类带宽的ADC。 另一个设备可能是ADC12DJ3200,它可以是两个3.2Gsps通道或一个6.4Gsps通道。 在一个信道6.4Gsps模式中,您可以直接获得所需的带宽类型。 无论使用哪一种设备,您都将无法使用数字下行转换(DDC)功能进行小数转换,因为在小数转换后,您将不再需要所需的带宽类型。
我不知道有任何解调设备可以执行您想要执行的操作。
此致,
Richard P.