This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:具有ADC32RF45的ZIF接收器的IQ解调器

Guru**** 2551620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595688/adc32rf45evm-iq-demodulator-for-zif-receiver-with-adc32rf45

部件号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他部件:ADC32RF45ADC12DJ3200

您好,

 

1. 我第一次 设计 ZIF接收器,是否应该使用IQ混合器或IQ解调器来简化设计?

2.最新的ADC32RF45是双通道ADC,最大采样速率为3Gsps,因此在IQ模式下,最大瞬时BW = 3GHz。我需要即时BW 2.4GHz,这意味着我需要一个基 带带宽>1.2GHz的IQ解调器。对吗? 我设计中的任何IQ解调器芯片(TI解调器芯片的maxim BB BW=15MHz)?

 

任何回复都会对我有帮助,提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您说您需要2.4GHz的瞬时带宽, 我认为这意味着从-1.2GHz到+1.2GHz的复杂频谱,如果您在ADC前面有一个复杂的解调器。  如果有一种合适的设备可以使用这种带宽来进行复杂的解调,这将是一种方法。  然后,在旁路模式下ADC32RF45的两个通道将适合具有此类带宽的ADC。    另一个设备可能是ADC12DJ3200,它可以是两个3.2Gsps通道或一个6.4Gsps通道。   在一个信道6.4Gsps模式中,您可以直接获得所需的带宽类型。      无论使用哪一种设备,您都将无法使用数字下行转换(DDC)功能进行小数转换,因为在小数转换后,您将不再需要所需的带宽类型。

    我不知道有任何解调设备可以执行您想要执行的操作。

    此致,

    Richard P.