主题中讨论的其他部件:ADC32RF80,LMK0.4828万
你好
我对ADC32RF80的SYSREF输入的输入阻抗/输入配置有疑问。
我有一个LVDS时钟源驱动SYSREF输入。 当我的时钟源与SYSREF输入断开连接时,我看到时钟源的正确LVDS输出(偏置电压:1.2V,峰值到峰值约400mV)。 当我将LVDS时钟源连接到ADC32RF80的SYSREF输入时,我看到它已加载,偏置电压被降低到大约0.6V。 这现在超出了SYSREF输入的所需通用模式范围,因此ADC32RF80不接收SYSREF时钟(导致其它问题,如SPI接口不工作)。
我知道SYSREF_P和SYSREF_N之间有100R (我已经测量过)。
1)但是SYSREF_P / SYSREF_N对GND的输入阻抗是多少?
如果我通过270R电阻器将SYSREF_P连接到1.15V,我会看到此电阻器上的压降。 此电阻器上的压降往往表明SYSREF_P到GND的输入阻抗约为400R。
我注意到的另一件事:如果我断言ADC32RF80的PDN (断电输入),那么LVDS SYSREF时钟偏差电压将跳回正确的电平(1.2V),因此只有在ADC32RF80通电时才会加载SYSREF输入。
我以前使用过ADC32RF45 EVM。 此器件从LMK0.4828万器件计时,也作为LVDS时钟。 在这里,我可以看到偏置电压为1.2V。
2) ADC32RF45和ADC32RF80之间的SYSREF输入级是否存在差异?
谢谢