This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要医疗产品部件最终确定的建议

Guru**** 2846830 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4410, AFE4405, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595861/need-suggestion-for-parts-finalization-for-medical-product

主题中讨论的其他部件:AFE4404AFE4410AFE4405ADS1292R

您好,

我们将设计只能随身携带的可穿戴产品。 本产品将测量心率值,含氧量值,呼吸率值和血压值。 我们已从TI部件探索中找到了心率和氧气含量的解决方案。 我们发现AFE4404芯片可以测量心率和氧气含量值。 我有以下关于零部件最终确定的疑问。

1)您能否为我们推荐除AFE4404之外的其他测量心率和氧气含量的好选项?

2)您能否建议呼吸频率和血压测量的任何选项?

3)是否可以使用AFE4404芯片测量呼吸频率和血压?

如果有人能提供帮助,我将不胜感激。

谢谢!

Nipam Bhavsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nipam:

    我们产品组合中用于心率和氧饱和度测量的其他设备为AFE4405,AFE4410。
    请注意,这两种设备都需要NDA。
    上述设备(包括AFE4404)均不支持呼吸频率和血压测量。

    对于呼吸频率测量,您可能需要考虑ADS1292R。 有关 详细信息,请参阅ADS1292R产品数据表和应用说明(www.ti.com/.../sbaa181.pdf)。

    目前我们没有任何专用的模拟前端芯片用于血压测量。
    有关血压测量的参考设计,请参阅以下链接。
    www.ti.com/.../TIDM-BPM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Praveen:

    感谢您的善意回应和建议。

    我们将深入了解AFE4405和AFE4410。

    关于血压测量。 我们正在浏览您建议的链接。

    关于呼吸频率。 我已经查看了应用说明并参考了一些图表。 从图中可以看到,ADS1292R用于可连接到胸部的器件。 我们正在计划开发佩戴在手腕上的可穿戴设备。 我们是否将此芯片用于我们的产品?

    谢谢!
    Nipam Bhavsar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nipam:

    我知道测量呼吸频率的唯一方法是测量胸部阻抗变化。 是否有其他临床上可接受的方法来执行此操作? 可以通过将另一只手放在手腕上测量胸部,但我之前从未听说过这种情况。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    感谢您的善意回应和建议。

    我不知道另一种方法。 我当时认为,通过测量PPG信号可能实现这一点。 如果可能,我们可以进一步开发可穿戴产品。

    谢谢!

    尼帕姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nipam:

    不幸的是,我的专业知识是医疗保健技术的电子方面,所以我不想猜测不同生命体征的临床方面。 通常,我们的客户只使用PPG测量心率,而ADS1292R使用胸部阻抗测量来检测呼吸频率,因此这对您的产品不可行。 快速谷歌搜索得出了一些结果,讨论如何使用PPG测量呼吸频率,但我个人从未听说过TI产品用于此目的。

    这并不是说这是不可能的-也许您是决定如何使用和产品化的创新者!

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    感谢您的友好回复和解释。

    我理解你的观点。 我们将尽最大努力以适当的产品化方式生产产品。

    谢谢!

    尼帕姆