Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4410, AFE4405, ADS1292R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:AFE4404, AFE4410, AFE4405, ADS1292R您好,
我们将设计只能随身携带的可穿戴产品。 本产品将测量心率值,含氧量值,呼吸率值和血压值。 我们已从TI部件探索中找到了心率和氧气含量的解决方案。 我们发现AFE4404芯片可以测量心率和氧气含量值。 我有以下关于零部件最终确定的疑问。
1)您能否为我们推荐除AFE4404之外的其他测量心率和氧气含量的好选项?
2)您能否建议呼吸频率和血压测量的任何选项?
3)是否可以使用AFE4404芯片测量呼吸频率和血压?
如果有人能提供帮助,我将不胜感激。
谢谢!
Nipam Bhavsar