This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:连接ADC12J4000EVM与Xilinx 7 FPGA板

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595167/adc12j4000evm-interfacing-adc12j4000evm-with-xilinx-7-fpga-board

部件号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他部件: ADC12J4000

大家好,

 

我们有两 个来自TI公司的ADC12J4000评估板,我们希望将它们与Xilinx 7 FPGA板连接起来。 FPGA板(HTG700)是从HiTech Global公司购买的,它有三个FMC连接器(FMC A,FMC B和FMC C)。 我们尝试将ADC12J4000EVM与每个FMC连接。

 

FMC B和FMC C都很好,ADC可以实现其最大采样速率(4GSPS),日期可以从ADC到FPGA。  但是,FMC A无法正常工作。 ADC在4GSPS下工作时,最初无法传输数据。 然后我将ADC采样率降低到1GSPS,这次数据可以通过。 但是,只要我提高采样率(>1GSPS),数据就无法通过。

 

根据HiTech Global公司的建议,我测量了FMC A的I/O组的电压,并构建了Vivado项目来测试与这些组相关的GTH收发器的内部回路。 结果很好,我认为FMC A接头没有物理损坏。

 

我不确定我的设计中的SYNC和SYSREF是否存在一些问题。 请问ADC在4GSPS下工作时SYSREF的频率是多少? 你能给我一些解决问题的建议吗?

谢谢你。

 

此致,

Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tong

    如果ADC12J4000EVM在FMC端口B和C上正常工作,但不能在A上正常工作, 那么,我预计HTG700卡上与FMC A相关的硬件功能或性能会有所不同。您能否提供HTG700示意图和布局文件的链接,以便我们查看该信息?

    谢谢!

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tong,

    Xilinx提供了一个工具,让您可以查看名为IBERT的SerDes Eye图。 您是否曾尝试使用此信息查看FMC A中的数据外观? 还可以进行调整以 提高信号质量(取消强调,均衡等) 您是否尝试过更改这些设置?  

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我尝试使用IBERT测试FMC A,但没有发现任何问题。 在内部回路测试中,来自FMC A的数据与来自其他FMC的数据相同。 我还没有尝试去仿真或均衡,我会尝试使用它们并向您提供反馈。

    我在这里附上HTG700的主板原理图和布局文件。

    非常感谢。

    此致,

    Tong

    e2e.ti.com/.../HTG_2D00_V7_2D00_PCIE_2D00_2000T_5F00_REV_5F00_20_5F00_Schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../HTG_2D00_V7_2D00_PCIE_2D00_2000T_5F00_REV_5F00_20_5F00_Mech_5F00_DIM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tong

    在原理图层面上,我看不出来有什么不同。

    您能否确认所有3个FMC连接器的V_ADJ_FMC_x为1.8V? 这似乎是默认设置,只要R401,R5和R60为48.7k欧姆,就应该如此。

    由于FMC A连接器将ADC12J4000板投影到载板的某个区域,请仔细检查使用该连接器时,没有物理或电气触点可能导致任何问题。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    很抱歉回复迟到。

    我已确认 所有3个FMC连接器的V_ADJ_FMC_x为1.8V。 FMC A已有一年多没有使用,因为我们最初只拥有TI的DAC板和ADC板。 我们最近将FMC A与新购买的ADC板连接在一起。 我们将在显微镜下检查它。

    顺便说一下,您能否给我发送一个有关如何 提高信号质量(取消强调,均衡...)的链接?

    非常感谢。

    此致,

    Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tong

    本文档提供了一些有关使用ADC预重来提高传输距离较长的有损基片上的信号质量的信息。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slaa691&fileType=pdf

    由于您计划使用Xilinx FPGA,下面是Vivado串行I/O分析仪培训的链接。

    http://xilinx.ie/training/vivado/using-vivado-serial-io-analyzer.htm

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    非常感谢。

    您推荐的文档非常有用。 同时,HiTech Global提议检查主板,并在需要时更换FMC连接器。 我们解决这个问题后,我会尽快向您提供反馈。

    此致,

    Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    HiTech Global更换了HTG700板上的FMC A连接器,本周我们收到了该板。 更换FMC后问题仍然存在,HiTech表示不知道为什么会出现此问题。

    我还尝试了JESD204B的预强调,但问题仍然存在。

    由于我们无法解决问题,我们只需将DAC板与FMC A连接,然后将两个ADC板分别与FMC B和FMC C连接。

    谢谢你。

    此致,
    Tong