工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我正在使用ADS1292进行电流测量(4mA输入提供0.4v,20mA提供2V)硬件工作正常。 现在,在温度室测试中,我们发现温度较高时会出现这种情况
它不提供精度(我们需要0.05 %),它提供的精度多10次,即在温度升高(30°C-60°C) 时,结果从0.05 偏离到0.5 % ,不接受产品CE认证。
请告诉我,对于30 °C-60°C的温度变化,可以为ADS1292添加/计算任何温度系数。
可用于ADS1292的任何通用公式。
提前感谢!
Nitesh