This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX-SDK-V2超声套件:触发信号和TX信号的时间间隔

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598573/tx-sdk-v2-ultrasound-kit-trigger-signal-and-time-interval-of-tx-signal

我刚才发布了一个主题,在该主题中,我对与参考开发套件相关的电源滑轨有疑问。 我已经谈到了这个问题。  我现在可以生成脉冲波形并驱动超声传感器。 但是,我无法找到发送到脉冲和TX/Rx开关输出的触发信号。 信号随机显示。 我认为板上必须有一个测试点或其他信号来触发输出信号。 对于如何获得触发信号,您是否有任何建议?
此外,我想知道是否可以将周期性TX_EN信号的时间间隔调整到10-100毫秒范围之外。 所需输出为频率为1 kHz的TX信号。
谢谢!
Gabriel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gabriel:

    我已经联系了支持此产品的团队。 他们应尽快作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    是否有联系他们的电子邮件地址或其他方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    我认为,这一评估工具包已经过时。 我将再次联系小组,看看是否有人可以解决您的问题。 但是,由于它已经过时,我们可能不再支持它。