请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我刚才发布了一个主题,在该主题中,我对与参考开发套件相关的电源滑轨有疑问。 我已经谈到了这个问题。 我现在可以生成脉冲波形并驱动超声传感器。 但是,我无法找到发送到脉冲和TX/Rx开关输出的触发信号。 信号随机显示。 我认为板上必须有一个测试点或其他信号来触发输出信号。 对于如何获得触发信号,您是否有任何建议?
此外,我想知道是否可以将周期性TX_EN信号的时间间隔调整到10-100毫秒范围之外。 所需输出为频率为1 kHz的TX信号。
谢谢!
Gabriel。