This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:QMC增益设置顺序

Guru**** 2552490 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598093/dac37j84-qmc-gain-setting-sequence

部件号:DAC37J84
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM,,

大家好,

我的客户尝试通过在配置寄存器GMC_GAINX中写入一些值来设置QMC增益,
但DAC输出增益没有改变。 此时,客户设置config0寄存器
QMC_corxx_ENA以启用。

客户想知道最简单的QMC增益设置顺序。
请告诉我。

此致,
Fumio Nakano
PIC日本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我尝试将DAC37J84EVM连接到TSW14J56EVM时的QMC增益设置为。
    我尝试用两种方法设定增益。

    ・两种方式
    (1)使用DAC3XJ8X GUA-低级别视图选项卡(*1)。 (直接设置寄存器)
    (2)使用DAC3XJ8X GUA- DAC3XJ8X控件选项卡(*2)。 (在窗口中检查)

    ・增益变化
       1024[默认值]→512

    ・EVM固件
       HSDCPro和DAC37J84 GUI

    ・DAC设置和模式
       选择DAC          →DAC3XJ84_LMF_442
       扩展模式文件→WCDMA_TM1_complexIF30MHz_Fdata368.64MHz_1000.txt

    ・波形观察
       IOUTBP

    结果如下:

     (1)"水平视图"选项卡
      ・顺序A (config0→config13)
          config0:0x0210(QMC_corrab_ENA=0)→0x2210(QMC_corrab_ENA=1):已观察输出级别=1024
          config13:0x0400 (增益=1024)→0x0400 (增益=512)               :有曲线输出电平=1024 (无变化)

      ・顺序B (config13→config0)
          config13:0x0400 (增益=1024)→0x0400 (增益=512)               :有曲线输出电平=1024
          config0:0x0210(QMC_corrab_ENA=0)→0x2210(QMC_corrab_ENA=1):已观察输出级别=1024(无变化)

     (2) DAC3XJ8X控制选项卡(AB QMC EN=0→AB QMC EN=1→增益B = 512→增益B = 256)
          AB QMC EN=0 :有曲线输出电平=1024
          AB QMC EN=1 :有曲线输出电平=1024
          增益B =512:有曲线输出电平=512  
          增益B =256:有位输出电平=256  

    为了在输出中反映设置的增益,我认为除了QMC_corrxx_ENA和的设置之外,还应考虑这一点
    qmc_gainx,需要一些设置顺序。  我认为DAC3XJ8X控件选项卡有一些顺序。

    那么,请您告诉我顺序。


    *1:低级视图选项卡

    *2:DAC3XJ8X控件选项卡

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我找到了答案(*1)。
    我在EVM板上确认了这一点。

    感谢您的合作。

    (*1):e2e.ti.com/.../1710455 171.0455万

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F.N.,

    当我使用DAC3xJ8x GUI时,我只需要做一件事

    1.启用AB QMC EN (写入config0)

    2.更改增益A框中的值。 (写入config12)

    当我这样做时,我注意到输出功率发生变化。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    感谢您的回复。
    很抱歉我的疑问不清楚。

    是的,我知道GUI。
    但我的问题不是GUI,而是客户直接编程写入DAC37J84寄存器。

    从GUI实验和E2E线程(*1)中,我发现GUI增益x框复选框具有config31 sif_sync位切换序列。
    我的客户需要以下编程设置,以设置增益,并将其反映到使用自己的板输出中。

     配置0:            qmc_corrab_ENA = 1
     config12            设置qmc_gotaina
    配置31:           切换sif_sync位

    感谢您的合作。

    (* 1):e2e.ti.com/.../171.0455万
    sitesearch&keymatch=QMC增益设置序列#171.0455万

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F.N.,

    您现在可以吗? 我可以关闭此帖子吗?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim-San,

    我很好。 您可以关闭此帖子。

    谢谢你。

    此致,
    Fumio Nakano