This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5688:有关CLK2仅使用情况的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5688, ADS4146, CDCM7005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596387/dac5688-question-about-the-case-of-clk2-only-use

部件号:DAC5688
主题中讨论的其他部件: ADS4146CDCM7005

请在下面告知我有关CLK2的情况,

①About配置仅供CLK2使用,附加文件是否正确?

如果有调整点,请告诉我

 e2e.ti.com/.../DAC5688.xlsx

②Is有没有说明CLK2仅在数据表或任何文档中使用?

【背景】

・客户正在评估,但DAC5688未输出。

他们正在检查测量方式,其中一个想法是仅使用CLK2。

默认情况下,・DAC5688输入为ADS4146。  

・客户尝试外部时钟模式,但DAC5688也不输出。  

・其他设置低于,

・FIR4_ENA:FIR4反向窦性滤波器

・diffclk_ena:差分CLK1

・sif_sync_SIG:同步SIF

・mixer_gain:mixer +6dB

・NCO_REG_SEL(1:0):选择同步信号NCO寄存器FIFO输出中的TXENABLE

・io_1p8_3p3:1.8V

・PLL_SLEEP:PLL SLEEP

・PLL_ENA:PLL禁用

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    数据表第33页上的表5说明了如何为各种时钟模式设置寄存器。 同时,我将尝试浏览您发送给我的注册设置并返回给您。

    此致,
    Neeraj Gill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    我创建了一个文件,该文件启用了contant数据并使用NCO生成89.1MHz信号。 您只需向DAC的CLK2提供654.4 MHz时钟信号,然后加载文件以设置DAC,它将输出89.1MHz信号输出。 将此文件加载到DAC后,您还可以更改时钟频率并设置NCO生成所需的频率信号。 此flle是从DAC5688 GUI软件创建的,因此在底部还具有CDCM7005寄存器设置。如果您不使用DAC EVM和GUI,则可以放弃这些寄存器值。 这是一个文本文件,如果您想查看,可以在记事本中打开它。

    此致,

    Neeraj Gill

    e2e.ti.com/.../DAC5688-654p4-constant-data-NCO-89p1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj Gill-San

    感谢您的支持。

    很抱歉,您可以接受以下两点要求吗?
    ①CLK2仅使用外部时钟模式上的设置。
    例如:Synchr_CLKIN,clk1_in_en,diffclk_ena,PLL_ENA都是零设置。 (按数据表表5)
    ②If我将客户DAC5688原理图发送给您,您是否创建以符合客户原理图?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    很抱歉回复太晚。 我上周休假,今天又回到工作岗位。 是的,请将客户示意图发送给我,我可以查看。

    此致,
    Neeraj Gill