Other Parts Discussed in Thread: DAC5688, ADS4146, CDCM7005
主题中讨论的其他部件: ADS4146, CDCM7005
请在下面告知我有关CLK2的情况,
①About配置仅供CLK2使用,附加文件是否正确?
如果有调整点,请告诉我
②Is有没有说明CLK2仅在数据表或任何文档中使用?
【背景】
・客户正在评估,但DAC5688未输出。
他们正在检查测量方式,其中一个想法是仅使用CLK2。
默认情况下,・DAC5688输入为ADS4146。
・客户尝试外部时钟模式,但DAC5688也不输出。
・其他设置低于,
・FIR4_ENA:FIR4反向窦性滤波器
・diffclk_ena:差分CLK1
・sif_sync_SIG:同步SIF
・mixer_gain:mixer +6dB
・NCO_REG_SEL(1:0):选择同步信号NCO寄存器FIFO输出中的TXENABLE
・io_1p8_3p3:1.8V
・PLL_SLEEP:PLL SLEEP
・PLL_ENA:PLL禁用
此致,
Satoshi