请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1293 您好,
我想问你一个关于以下解释的基本问题。 (数据表第16页)
“1.75 ”和“0.25 ”的值是什么? INA的输入偏压??
VINmax是0.4V,对吧?
很抱歉回答我的基本问题,提前感谢您。
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想问你一个关于以下解释的基本问题。 (数据表第16页)
“1.75 ”和“0.25 ”的值是什么? INA的输入偏压??
VINmax是0.4V,对吧?
很抱歉回答我的基本问题,提前感谢您。
此致,