This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:关于CMVR的问题

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597208/ads1293-question-about-cmvr

部件号:ADS1293

您好,

我想问你一个关于以下解释的基本问题。 (数据表第16页)

“1.75 ”和“0.25 ”的值是什么?  INA的输入偏压??

VINmax是0.4V,对吧?

很抱歉回答我的基本问题,提前感谢您。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takumi-san:

    值1.75 来自增益。 不等的每一侧占用3.5 增益的一半。 0.25 V来自INA的输出范围。 输出范围从0.25 V到VDD - 0.25 V。是的,最大输入为0.4 V

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian-San,

    我理解得很好,非常感谢您的解释!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian-San,

    抱歉,如果我的理解正确,请再次询问您。

    由于CMVR是从0.95 到Vdd-INA 0.95 的,因此INA的+V和-V必须是0.95V到Vdd-0.95V。
    例如,如果+V = GND和-V =+/- 0.4V (中点为GND),则超出范围,INA无法正常工作。
    在这种情况下,中点应大于0.95V,即+V应为0.95V,而-V应为+1.35V/+0.55V。
    我的想法是否正确?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san

    您回答正确。 如果其中一个输入接地,则INA将不工作。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian San,

    非常感谢!

    此致,