我无法从ADS1291获得正确的输出数据。
下面是电极导联设置
R3,R4,R10和R11 = 200千欧
C17和C18 = 0.82 UF
寄存器配置为:
我想对CONFIIG2的BIT5做一些澄清,对我来说,措词不明确。 数据表说明:
这是否意味着0将禁用内部参考,1启用内部参考? 或者,0禁用外部引用,1启用外部引用?
我想使用内部参考缓冲区。 为此,我会将BIT5设置为1,对吗?
以下功能从SPI读取心电图数据。
根据我的理解,设备数据输出是24个状态位+ 24位x 2个通道。
由于我只想从通道1获取数据,因此我已经将字节3,4和5组合到一个数组(myarray)中。
索引器仅用于获取用于调试目的的小样本。
我一直在使用ECG信号模拟器,但无法获得与输入匹配的输出。
下面是我获得的输出示例
有什么想法,可能是什么问题?