This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675 -标准CMOS和LVDS

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598760/ads1675-ads1675---standard-cmos-and-lvds

部件号:ADS1675

您好,我发现我正在使用的DSP没有LVDS。  

我看到ADS1675具有DOUT和/DOUT,它们将用于LVDS模式?  如果我在标准CMOS模式下使用IC,这是否意味着我只需要使用DOUT,而不是/DOUT?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    是的,正确。 如果您不是在LVDS模式下使用ADS1675,则无需担心/DOUT或/DRDY引脚。