This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84 + ADT2-1T-1P布局上的高谐波2

Guru**** 2557530 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597553/dac38j84-high-harmonic-2-on-dac38j84-adt2-1t-1p-layout

部件号:DAC38J84

大家好,

我们设计了实现DAC38J84的电路板。 前端采用ADT2-1T-1P+变压器设计,阻抗比为2:1。

我们对获得的模拟性能非常满意,这些性能接近评估板上测量的性能或数据表中报告的性能。

但我们仍然遇到第二谐波水平比100MHz输出单音的预期值高10-15 dB的情况。

我们将ADT2-1T-1P+变压器(8MHz - 600MHz)替换为另一个提供更高带宽(8MHz / 10GHz)的变压器,将H2级别提高了10 dB。

我们对这些结果有些困惑,并寻求解释。 请帮帮我们。

此致

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florian,

    通常,相位失衡较好的变压器会提供更好的HD2性能。 原变压器是否有可能未正确焊接? 我们也看到了HD2出现问题的原因。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢你的帮助。

    是的,原变压器已正确焊接。 我们观察到16个不同通道(从4个DAC38J84开始)上出现相同的行为。

    关于相位失衡,我们应该在原始变压器上具有更好的性能。 这是相当令人困惑的。

    此致,

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florian,

    DAC的采样速率是多少? 您看到的图片是否有折回的可能性? 您能否将您的示意图发送给我们? 第一个变压器是否有可能反向安装? 您的轨迹是否以100欧姆差分进入变压器,50欧姆单端从变压器输出的方式布置? 您是否像EVM那样在变压器后面使用平衡变压器? 变压器输入侧的中央抽头是否连接至GND?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    DAC在1Gsps和2Gsps之间工作。 H2上没有折叠图像的机会。
    我通过私人信息向您发送前端的示意图。
    我们检查了变压器没有反向安装。
    我们的迹线通过100Ohm的差分从DAC传输到变压器,50 Ohm的差分从变压器传输到连接器。
    我们不像EVM那样在变压器之后使用平衡变压器。
    我们有一个通过0欧姆电阻器连接到接地的中央分路器(也尝试使用100nF电容器,没有效果)。

    此致,
    Florian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florian,

    由于某种原因,原理图未附在附件中。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florian,

    我得到了示意图。 看了看,一切都很好。 既然您提到使用相位失衡更严重的变压器可以获得更好的HD2性能, 那么您的DAC输出是否有可能不以相同的长度进行布线?  如果从DAC引脚到变压器引脚之间的两个研磨器之间不存在这些迹线,则 会导致问题。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    实际上,1.6 工厂(0.04 mm)的痕量之间存在最大长度差异。 这是否是问题的原因?
    此致
    Florian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florian,

    我们的痕量不匹配是0.5 工厂。 这可能是您的问题。 如果采样速度较慢,HD2是否会改善?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    降低采样频率并不能改善HD2。 我们尝试了500MHz到2GHz之间的许多频率值。

    我们将重点关注跟踪不匹配改进。

    此致,

    Florian