This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:利用4线RTD印刷电路板测量2个差分电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598452/ads1220-utilize-4-wire-rtd-pcb-to-measure-2-differential-voltages

部件号:ADS1220

您好,

我 使用ADS1220 进行4线RDT测量。 我的主板上安装了24个ADS1220,我正在 使用SPI SS线路的多路复用器 按顺序读取温度。 一切都运行良好,但现在我还必须为该项目添加8个差分电压测量值。  电压 范围为8-22 mV。

在此阶段,我尝试验证概念,  并从制造商那里获得8个额外的空白4-RTD PCB,因为我只能选择从PCB供应商处订购10个,作为最低数量。 如果我能同时将这些用于电压测量,那就太好了。 我稍后会进行正确的PCB设计 。  该项目 仍处于概念验证阶段。  我是否可以将 ADS1220配置 为热耦合设置 并划伤 R3导联线轨道? 我相信我仍能达成 合理的解决方案。

如果ADS1220适用,是否 有用于2次差分测量的原理图/电路,以便使用一个ADS1220可以进行2次测量?

我正在尝试避免 使用和了解 另一个芯片,因为我已经熟悉 ADS1220,并且有一些备用芯片。

下面是我当前的ADS1220布局:

感谢您的帮助!

此致,

基督教      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    欢迎参加论坛!  使用现有的主板,您可以使用AIN0和AIN1作为输入对。  如果重新设计,您还可以使用AIN2和AIN3作为第二个输入对。  

    最简单的方法是为测量选择内部参考。 您可以将PGA设置为增益64,但您必须为正在使用的输入范围保持正确的共模。  ADS1220数据表中对此进行了讨论。  到目前为止,使用 两个差分输入测量的特定设计非常简单。  它类似于您当前的AIN0和AIN1输入。  根据MUX设置,实际上有许多组合可用。  但是,通过使用AIN0和AIN1作为一个差分输入,使用AIN2和AIN3作为第二个差分输入,可以获得最佳性能。

    此致,

    Bob B