您好,
我 使用ADS1220 进行4线RDT测量。 我的主板上安装了24个ADS1220,我正在 使用SPI SS线路的多路复用器 按顺序读取温度。 一切都运行良好,但现在我还必须为该项目添加8个差分电压测量值。 电压 范围为8-22 mV。
在此阶段,我尝试验证概念, 并从制造商那里获得8个额外的空白4-RTD PCB,因为我只能选择从PCB供应商处订购10个,作为最低数量。 如果我能同时将这些用于电压测量,那就太好了。 我稍后会进行正确的PCB设计 。 该项目 仍处于概念验证阶段。 我是否可以将 ADS1220配置 为热耦合设置 并划伤 R3导联线轨道? 我相信我仍能达成 合理的解决方案。
如果ADS1220适用,是否 有用于2次差分测量的原理图/电路,以便使用一个ADS1220可以进行2次测量?
我正在尝试避免 使用和了解 另一个芯片,因为我已经熟悉 ADS1220,并且有一些备用芯片。
下面是我当前的ADS1220布局:
感谢您的帮助!
此致,
基督教