This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC714:采样(最新)速率时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597760/dac714-sampling-up-date-rate-times

部件号:DAC714

您好,

请让我提出一些基本问题。

根据ESP的信息,DAC714的MSPS被描述为0.086MSPS。
请告诉我如何计算此值。

※如果CLK终端的输入时钟频率是多少,它是否为0.086MSPS?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    数据表第4页上的计时规范表指示数据时钟周期的最小值为100ns或10MHz。 接口需要16位才能传输有效数据,并且在发出时钟之前,A0的下降边缘有50ns的设置时间,因此有效帧总共需要16*100ns + 50ns =1650ns,或大约600kHz的时间。 我不确定您所指的价值来自何处。

    从模拟角度看,设备具有针对各种条件指定的稳定时间,最佳情况是1 LSB步进大小和4US稳定时间, 或250kHz的周期-因此,在输出方面,模拟输出最终将成为更新速率的瓶颈。