This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:FS/4 Spur出现

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597979/adc12d1600-an-fs-4-spur-appeared

部件号:ADC12D1600

您好:

我们使用ADC12D1600对白噪声进行了采样,FS/4的刺激如下所示:

其中:

采样率(FS)为1600MHz;

模拟前端(AFE)不平衡变压器为TC1-1-13M+;

不使用Autosync;

使用多路复用模式;

使用非DES模式;

即使我们拆卸AFE组件,400MHz刺激仍存在。

在使用多个采样速率填充ADC1XD1X00的其他几个主板上进行了尝试,每个主板上都出现FS/4 spurs。

因此,我们想知道这种FS/4刺激现象是否正常;如果不正常,如何减轻或消除这种刺激?

期待您的回复,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在非DES模式下,使用多路输出数据模式时,FS/4处的小刺激由以下原因引起:

    输出数据接口在FS/2时更新,输出DCLK在FS/4 (DDR时钟)时运行。 来自FS/4 DCLK的少量噪声能量通过电源,接地等耦合到ADC中,并导致约为-95dBFS的正电。 不幸的是,EVM只能在多路复用器输出数据模式下运行,因此不可避免地会出现刺激。

    在实际系统设计中,可以通过在非多路复用模式下运行数据接口来避免这种刺激,因此输出数据在FS上更新,而DCLK在FS/2上运行。 在这种配置中,FS/4没有能量,并且将消除刺激。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    很高兴看到您的答案。

    我们将在系统中尝试使用非多路复用模式来验证此问题(即使非多路复用模式不能满足项目要求)。

    谢谢!!