请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC12D1600 您好:
我们使用ADC12D1600对白噪声进行了采样,FS/4的刺激如下所示:
其中:
采样率(FS)为1600MHz;
模拟前端(AFE)不平衡变压器为TC1-1-13M+;
不使用Autosync;
使用多路复用模式;
使用非DES模式;
即使我们拆卸AFE组件,400MHz刺激仍存在。
在使用多个采样速率填充ADC1XD1X00的其他几个主板上进行了尝试,每个主板上都出现FS/4 spurs。
因此,我们想知道这种FS/4刺激现象是否正常;如果不正常,如何减轻或消除这种刺激?
期待您的回复,谢谢!!