请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC38J84EVM 主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM,
大家好,我想使用 具有 NCO的DAC38J84EVM实现250MHz和350MHz的升转换。 以下屏幕截图是我在DAC3XJ8X GUI v 1.1 和TSW14J56EVM中的配置参数。 单击"Updata NCO settings"后,实际的NCO设置变为"FFFFFFF"并且没有输出。 我不知道问题是什么,用GUI掩盖问题的程序是什么。 此外,DAC38J84EVM如何实现 1GHz的带宽? 谢谢你。