This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:如何使用NCO实现向上转换并实现1GHz带宽。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/598104/dac38j84evm-how-to-realize-up-conversion-with-nco-and-achieve-1ghz-bandwidth

部件号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM

大家好,我想使用 具有 NCO的DAC38J84EVM实现250MHz和350MHz的升转换。 以下屏幕截图是我在DAC3XJ8X GUI v 1.1 和TSW14J56EVM中的配置参数。 单击"Updata NCO settings"后,实际的NCO设置变为"FFFFFFF"并且没有输出。 我不知道问题是什么,用GUI掩盖问题的程序是什么。 此外,DAC38J84EVM如何实现 1GHz的带宽? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    最后一批出的EVM意外地在CPLD中使用错误的固件进行了编程。 此固件允许写入但不允许读取。 如果您知道如何编程CPLD,我可以向您发送正确的.pof文件。 如果没有,我们可以免费为您提供更换主板。 请告诉我您想做什么。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    我不知道如何编程CPLD。  我更喜欢更换主板。 更换程序如何? 我们现在正在使用此主板,我们能否在获得更换后将主板退回? 顺便说一句,我们在中国,我们需要多长时间才能得到更换电路板?