主题中讨论的其他部件:ADC3244EVM
您好,启动高速数据转换器Pro应用程序时,我收到一个错误对话框。 它是下面的第一个(顶部)。 该软件在64位 Windows 10 Enterprise上运行。 这种对话告诉我什么?这是问题吗? 下面显示了我收到的另一个对话框(顶部的第二个对话框)。 当我 选择ADC时,就会发生这种情况。 TSW1400 FPGA似乎 没有完全编程。 有人能告诉我为什么会发生这种情况吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,启动高速数据转换器Pro应用程序时,我收到一个错误对话框。 它是下面的第一个(顶部)。 该软件在64位 Windows 10 Enterprise上运行。 这种对话告诉我什么?这是问题吗? 下面显示了我收到的另一个对话框(顶部的第二个对话框)。 当我 选择ADC时,就会发生这种情况。 TSW1400 FPGA似乎 没有完全编程。 有人能告诉我为什么会发生这种情况吗?
谢谢你。
Roger,
您是否可以按照附件PDF查看是否适合您? 它不再跟踪哪些方面? 设备管理是否显示4个串行端口?
我刚试了一下,拍了几张快照,一切都如预期的一样。
如果您无法使用此功能,请提供以下信息:
HSDC Pro版本
TSW1400修订版
Windows版本/service pack/32或64b
此外,您能否检查FPGA一角附近的TSW1400下方,R55应该被移除-某些早期版本安装了此组件,可能会造成问题。 R55位于FPGA封装之下,电路板下面JTAG连接器的PIN2对面。
e2e.ti.com/.../ADC3244-_2B00_-TSW1400-bringup.pdf</s>1400
肯尼亚
Roger,
您能否确认TSW1400板上的这些电阻器组匹配? 如果此TSW1400是从分销商中获得的新产品,那么它应该匹配-我们的客户在同一实验室中共享TSW1400,并且已修改JTAG端口以直接与Quartus配合使用。
如果此电阻设置相同,我唯一可以建议的是,您在另一台没有运行Windows 10 Enterprise的机器上尝试HSDC Pro。 我们已在Win 7中对HSDC Pro进行了广泛测试,只有少数笔记本电脑安装了Windows 10 (非企业版)。
请告诉我您是否可以访问WIN 7机器,以及这是否更好。 如果不是,我们可能需要更换您的TSW1400硬件。
肯
您照片中的电阻器与我们板上的电阻器相匹配。 我们组织中所有计算机的所有Windows操作系统都是企业版。 这是一个顶级的组织策略。 我们当地的一位IT人员表示,企业版和专业版之间的差别很小。 您是否在Windows 7和10 Pro上测试过这些主板? 我可以从家中携带Windows 10 Pro。 此外,我还提供了一个Red Hat Enterprise Linux Box。 您有Linux版本吗?
那么,现在有哪些选择?
谢谢。
罗杰