Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC8832
部件号:DAC8832EVM
我有DAC8832 EVM。 当我启动DXP时,它要求我打开软件下载实用程序,但当我尝试下载其中的任何一个时,它会出现错误。 我发现另一篇文章提供了该文件,并说将其放在"Devices"文件夹中,但当我转到DXP文件夹时,里面没有Devices文件夹。
谢谢!
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kevin,
这无疑是一个驱动程序级问题,我相信您可以想象到,调试过程相当复杂,并且可能会对您的操作系统/硬件平台产生一些依赖性。 我们确实开发了一些额外的DXP支持软件包来帮助调试/支持此类问题,但与所有驱动程序一样,没有100 % 解决方案,因此这可能会也可能不会纠正您的问题。
ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/DXP/dxp-support-pkg-1.0.0.exe
ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/DXP/dxp-supportpackage-2.0.0.exe
请告诉我们您的结果。
设法解决了第二个问题。 我正在使用的另一个EVM遇到了类似的问题,修复方法相同。 这是USB驱动程序问题;Windows 10不喜欢未签名的驱动程序。 我按照本文中的步骤安装了驱动程序:
e2e.ti.com/.../59.4593万
现在它开始工作了!
谢谢!
Kevin