This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8832EVM:DXP的软件下载问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC8832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596296/dac8832evm-software-download-problem-with-dxp

部件号:DAC8832EVM

我有DAC8832 EVM。 当我启动DXP时,它要求我打开软件下载实用程序,但当我尝试下载其中的任何一个时,它会出现错误。 我发现另一篇文章提供了该文件,并说将其放在"Devices"文件夹中,但当我转到DXP文件夹时,里面没有Devices文件夹。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    您可以查看以下查询:

    e2e.ti.com/.../217.9805万

    您需要从FTP站点安装DXP-supportpackage。 它将自动下载文件。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 这似乎已经完成了这部分的技巧,但现在我明白了

    错误- 1073807343
    VISA查找DXP_Main.VI中的资源
    状态-加载固件加载

    然后,当我按OK时,DXP就会关闭。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    这无疑是一个驱动程序级问题,我相信您可以想象到,调试过程相当复杂,并且可能会对您的操作系统/硬件平台产生一些依赖性。 我们确实开发了一些额外的DXP支持软件包来帮助调试/支持此类问题,但与所有驱动程序一样,没有100 % 解决方案,因此这可能会也可能不会纠正您的问题。

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/DXP/dxp-support-pkg-1.0.0.exe

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/DXP/dxp-supportpackage-2.0.0.exe

    请告诉我们您的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设法解决了第二个问题。 我正在使用的另一个EVM遇到了类似的问题,修复方法相同。 这是USB驱动程序问题;Windows 10不喜欢未签名的驱动程序。 我按照本文中的步骤安装了驱动程序:

    e2e.ti.com/.../59.4593万

    现在它开始工作了!

    谢谢!
    Kevin