This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800:ADC12D1800 I道路工作异常

Guru**** 2516880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800, ADC10D1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595039/adc12d1800-adc12d1800-i-road-work-abnormally

部件号:ADC12D1800
主题中讨论的其他部件: ADC10D1500

在我的ADC项目中- adc12d1800,双通道采样,Q路正常,I 路异常。

特异性的异常现象如下:噪声试验,XilinX-ISE-Chipscope的观测,DI和不重叠。 多次重置不稳定的位置。

这种现象在一段时间后的工作中出现。

图1是正常现象

图2和3 是异常现象(蓝DI;绿DID;红DQ和DQD)

造成这种现象的原因是什么? 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ADC12D1800 ADC使用交错校准体系结构。 I转换器通道由两个交错ADC组成,Q转换器通道由两个交错ADC组成。 器件上总共有4个ADC内核。

    在适当的条件下运行时,内置自校准过程将优化4个ADC内核的线性,并匹配它们的满刻度范围和偏移。 可能是在ADC时钟和功率完全稳定之前运行校准。

    一旦ADC通电,具有稳定时钟,重新运行自校准过程。 (请参阅数据表第5.3 3节)。

    如果这不能改善DI和DID数据之间的偏移匹配,则问题可能是由于ADC和FPGA数据捕获设备之间的数据接口中的位卡滞所致。 您可以通过启用测试模式并将接收到的数据与表5-2或5-3中所示的数据进行比较来验证接口。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Jim B

    感谢您的帮助! 很抱歉,我们仍然没有解决问题。

    首先,我 过去使用的测试模式,没有问题。

    其次, 指令控制校准 是在 ADC时钟和电源完全稳定后运行的。根据数据表建议,在ADC的PLL时钟锁定后,我在  校准前添加了近20秒的延迟,在此期间不执行任何操作,问题仍然存在。此外,我可以从 低到高捕获信号“CalRun”。

    另一个ADC板中的FPGA程序未出现此问题。

    你有什么建议吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您看到的I信道数据行为是意外的。 您是否仅在单个ADC设备上观察到相同的行为,或者是否在您的设计的多个实例上发生了这种情况?

    您能否提供显示所有ADC连接(包括时钟源,电源等)的示意图?

    您是否已确认ADC电源电压在规格范围内?

    您是否可以等到部件进入异常模式,然后启用测试模式以确认问题确实不在数据路径中?

    您能否在测试模式,正常数据模式和异常数据模式下,在ADC的每个输出端口上提供十六进制或十进制格式的原始数据?

    是否正在写入任何设备配置寄存器? 如果是,您能否提供正在编写的内容的详细信息?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们有六块板,设计相同,程序相同,第一次都是正常的,一个月后,只有一个不正常的。

    1.我可以确认ADC的所有电源电压都是正确的。我将它与电路板进行了比较。

    2.按照你们的建议,我修改了程序。在PLL时钟锁定后,ADC进入 异常模式,然后大约20秒,启用测试模式。 现象是测试模式正确。

    图1是 测试模式下ADC的每个输出端口上的异常主板十六进制原始数据。

    图2是标准     模式下ADC的每个输出端口上的异常板的十六进制噪声原始数据。

    图3是    标准 模式下ADC的每个输出端口上十六进制噪声的电路板原始数据。

    4.图4是注册列表。

    感谢您的帮助!

    梁先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我将查看其他信息。 您是否能够提供示意图? 如果没有,您能否确认您使用的是交流耦合还是直流耦合模拟输入?

    受影响信道的模拟输入是否可能应用了某些直流电平?

    可能是显示问题的单个ADC已以某种方式损坏。 在这种情况下,您可以按照此处列出的步骤提交质量评估:

    www.ti.com/.../customer_returns.page

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用交流耦合模拟输入。以下是 一个简化的原理图。请忽略 原理图中的"adc10d1500",我共享此系列的封装。

    e2e.ti.com/.../adc12d1800-board_2D00_simplified.pdf

    谢谢!

    梁先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,CE

    我还有一个建议要尝试。

    我看到您从Vcmo到GND的连接为1k欧姆。 你能在主板上将这个问题更改为0欧姆吗?如果有任何改进,请告诉我。 1K欧姆可能不是很低,无法可靠地将Vcmo引脚保持在检测阈值以下,从而启用交流耦合模式。

    如果这样做不起作用,我认为您应该提交该部分,以进行前面提到的质量评估。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Jim

    我已经按照 你的建议做了,  但没有效果。我将更换一个新芯片,并在  几天后告诉你状态。

    谢谢~

    梁先生