亲爱的,先生
n‘t存在一个问题,即当ADS1298的电源来自单极 电源时,ECG输出无法正常显示。 测量,Ω 后,ADS1298的输入阻抗和CMRR不正常,无法识别波形。但当 ADS1298的电源来自双极 电源时,工作正常。 因此,当 单极 电源提供ADS1298的功率时,您可以帮助提供一些有关该问题的建议,并共享参考设计(SCH&User手册)有关 单极 电源提供的ADS1298的功率
非常感谢
SCH如下所示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的,先生
n‘t存在一个问题,即当ADS1298的电源来自单极 电源时,ECG输出无法正常显示。 测量,Ω 后,ADS1298的输入阻抗和CMRR不正常,无法识别波形。但当 ADS1298的电源来自双极 电源时,工作正常。 因此,当 单极 电源提供ADS1298的功率时,您可以帮助提供一些有关该问题的建议,并共享参考设计(SCH&User手册)有关 单极 电源提供的ADS1298的功率
非常感谢
SCH如下所示
尊敬的 Brian:
A, 寄存器设置 低于:
0x04,// Config1 LPM,多回读模式,OSC Out禁用,1000sps
0x00,// Config2 chop freq变化,
0xC6,// config3 ref缓冲器启用,Vrefp为2.4V,RLD_measurement OPEN,RLDREF FED ext,RLD缓冲器通电,RLD SENSE启用,RLD 已连接
0x02,
0x10,// ch1set // PGA 1
0x10,// ch2set
0x10,// ch3set
0x10,// ch4set
0x10,// ch5set
0x10,// ch6set
0x10,// ch7set
0x10,// ch8set
0x06,// rld_sensp //打开所有通道的P侧以进行RLD感应
0x04,// rld_sensn //打开所有通道的N侧以进行RLDsensing
0x00,// LoFF_sensp //打开所有通道的P侧以进行导联断开感应
0x00,// LoFF_sensn //打开所有通道的N侧,以进行导联断开感应
0x00,// LoFF_flip
0x00,//LoFF_STATp 只读寄存器
0x00,//LoFF_statn 只读寄存器
0x0F,// GPIO
0x00,//关闭起搏缓冲
0x00,// resp 1 无呼吸回路
0x02,// config4 连续转换模式,WCT至RLD连接关闭,导联脱落比较器启用
0x0A,//wct1
0xDD,//wct2
B,下图是CMRR 测试的波形。 第一 张图片是VDD=3V AVDD=+2.5V AVSS=﹣2.5V,第二张图片是 VDD=3V AVDD=3V AVSS=0