This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:如何使用ADS1298R ECGFE同时获取心电图和ELECTROMYORAPHIC信号?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595933/ads1298recgfe-pdk-how-can-i-obtain-electrocardiographic-and-electromyographic-signals-simultaneously-using-the-ads1298r-ecgfe

部件号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1298R

您好,  

我正在为一个项目使用ADS1298R ECGFE,我正在使用两个不同的起搏模拟器,一个给我ECG信号,另一个给我EMG信号,EMG信号是双极的(我只使用3个电极:有源电极,基准电极和接地电极)。 因此, 我希望在示波器上可以同时看到两个信号,但对于ECG的导联I和导联II,我还需要考虑DE WCT,即(RA+LA+LL)/3,这些导联是我需要获得的双极信号的导联 EMG,有没有人知道如何更改WCT导联,以便释放这些导线,并在使用V1-V6进行ECG信号时将其用于EMG信号。 希望我解释自己。 感谢你能抽出时间。

此致,

索非亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Sofia,

    我不相信我能正确理解您要做的事情。 您认为您可以绘制一个快速图表并将其张贴在此处吗?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这对我有帮助,让我再次解释一下自己。 我想做的是实时查看两种不同的信号(ECG和EMG), 例如,要获得ECG信号,我将使用导联II配置,因为它显示信号已完成,但我遇到的问题是,如果我想看到EMG信号,我需要另一个双极配置,而导联I配置则使用RA电缆 因此,我将无法使用该配置来获取EMG信号。 所以我想问是否有其他方法可以获得与其他通道的双极信号,但另一个问题是WCT,它也依赖于LA,RA,LL。 如果我解释了自己的话,请告诉我。 感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    索非亚

    是否可以将另一组电极专用于EMG?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的问题,因为我想使用ECG电极捕获EMG信号,使用LA可以轻松解决这一问题, RA电极,但情况是,如果我想同时采集两个信号,我会遇到电极问题,因为对于ECG信号,我需要与EMG相同的电极, 这就是为什么我要问的是,我是否有方法可以更改WCT或导联I和导联II通道配置,以便将一些电极自由带电并同时获得两个信号。

    索非亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    索非亚

    我明白了。 您想将RA和LA电极用于EEG和EMG。 如果您使用的是ADS1298R,我想您有以下连接:

    IN1P:LA (呼吸)
    IN1N:RA (呼吸)

    IN2P:LA (ECG)
    IN2N:RA (ECG)

    IN3P:LL.
    IN3N:RA

    IN4P:V1
    IN4N:WCT

    IN5P:V2
    IN5N:WCT

    IN6P:v3
    IN6N:WCT

    IN7P:v4
    IN7N:WCT

    IN8P:V5
    IN8N:WCT

    如果上述情况属实,则表明您已拥有最佳连接。 获取另一个通道的唯一方法是移除胸导联。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    是的,我想使用这些电极,因为该程序已经对信号进行减影,从而给我一个双极信号; 但我的问题是,由于我想在示波器上同时看到两个信号,问题是RA,LA电极将用于导联II配置和ECG信号的WCT, 因此,我无法将这些电极连接到EMG模拟器,只能在示波器上获得ECG信号。 但是,我想看看我是否禁用了程序中的wcta,wctb,wcc,我可以使cheast导联变为单极,而不依赖于另一个电极,你知道我是否可以这样做?

    此致,

    索非亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    索非亚

    不能直接测量这一点,但如果您要采集2个胸部导联(例如C1和C2),并将它们连接到EMG模拟器,则可以独立地在这些通道上进行测量,然后减去它们以获得EMG信号。 胸部通道分别为V1 = C1 - WCT和V2 = C2 - WCT。 若要减去两者,则会得到V1 - V2 = C1 - WCT - C2 + WCT = C1 - C2。 请注意,WCT术语已消失,仅表示C1和C2之间的电压,因此EMG信号保持不变。 您不能使用EVM软件执行此操作。 您必须将获取的数据保存到文本文件中(可以使用EVM执行此操作),然后使用其他软件对其进行处理。

    您可能遇到的一个挑战是对ECG和EMG模拟器进行偏置。 通常有一个偏置电极(ECG中的RL电极),可为信号设置正确的共模。 如果您将RL与ECG模拟器配合使用,则需要找到其他方法来偏置EMG模拟器。

    Brian