主题中讨论的其他部件:ADS1298R
您好,
我正在为一个项目使用ADS1298R ECGFE,我正在使用两个不同的起搏模拟器,一个给我ECG信号,另一个给我EMG信号,EMG信号是双极的(我只使用3个电极:有源电极,基准电极和接地电极)。 因此, 我希望在示波器上可以同时看到两个信号,但对于ECG的导联I和导联II,我还需要考虑DE WCT,即(RA+LA+LL)/3,这些导联是我需要获得的双极信号的导联 EMG,有没有人知道如何更改WCT导联,以便释放这些导线,并在使用V1-V6进行ECG信号时将其用于EMG信号。 希望我解释自己。 感谢你能抽出时间。
此致,
索非亚