Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC128S102 团队成员,您好!
希望你一切顺利。 您是否能够帮助解决以下客户问题:
数据表中的此规格是什么意思?
最小值为8MHz,但典型值为0.8MHz? 最大时钟频率为16MHz。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102
团队成员,您好!
希望你一切顺利。 您是否能够帮助解决以下客户问题:
数据表中的此规格是什么意思?
最小值为8MHz,但典型值为0.8MHz? 最大时钟频率为16MHz。
谢谢
您好Randhir,
ADC128S102经测试可达到500kSPS以满足所有规格,因此500kSPS是最低吞吐量规格。 该部件的工作速度可达50kSPS,但不会在采样率如此低的情况下进行测试。
同样的答案适用于SCLK频率:由于测试频率为500kSPS,因此SCLK最小值为8MHz。 但是,该部件可以在50kSPS下工作,这意味着SCLK可以降低到0.8MHz。
这些规格的措词有点混乱,但ADC128S102 的测试结果是低至500kSPS (8MHz SlCK),但也将在50kSPS和0.8MHz SCLK下运行(未测试)。
谢谢!
簧片