This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:交流电特性

Guru**** 2757385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596621/adc128s102-ac-electrical-characteristics

部件号:ADC128S102

团队成员,您好!

希望你一切顺利。 您是否能够帮助解决以下客户问题:

数据表中的此规格是什么意思?  

 最小值为8MHz,但典型值为0.8MHz? 最大时钟频率为16MHz。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Randhir,

    ADC128S102经测试可达到500kSPS以满足所有规格,因此500kSPS是最低吞吐量规格。 该部件的工作速度可达50kSPS,但不会在采样率如此低的情况下进行测试。

    同样的答案适用于SCLK频率:由于测试频率为500kSPS,因此SCLK最小值为8MHz。 但是,该部件可以在50kSPS下工作,这意味着SCLK可以降低到0.8MHz。

    这些规格的措词有点混乱,但ADC128S102 的测试结果是低至500kSPS (8MHz SlCK),但也将在50kSPS和0.8MHz SCLK下运行(未测试)。


    谢谢!

    簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Reed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    簧片,
    您能否帮助解决后续问题:
    这部分说是500k到1M的样品,所以我认为最小值是8MHz。 除非样品也是错误的,而且实际上是5万个样品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅上面更新的答案。

    谢谢!
    簧片